This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:角度分辨率公式

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1236205/iwrl6432boost-angle-resolution-equation

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK-ODS

您好

我浏览了 Industrial Visualizer src 代码、但找不到获得 AzimuthResolution 和 ElevationResolution 的方程式。
请提供必要的资源。

此致  
阿迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    方位角和仰角分辨率主要由天线方向图决定。 请参阅文档: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.10.00.13&node=A__ACvJLhyw8rRPopsPFMtIWw__radar_toolbox__1AslXXD__1.10.00.13 

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim


    这似乎是最大分辨率。

    我要寻找的基本公式可以根据 天线的使能配置提供分辨率。


    此致

    阿迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您是对的。 该页面显示了基于为特定器件启用所有 RX/TX 的分辨率。 例如、如果您要禁用 TX、这可能会发生变化。 请查看此应用手册、以进一步了解这将如何影响您的分辨率。

    https://www.ti.com/lit/an/swra554a/swra554a.pdf?ts=1686240829803&ref_url=https%253A%252F%252Fconfluence.itg.ti.com%252F 

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    我去过 DOCX,它在理解天线对分辨率的影响方面真的很有帮助。 但是、对于如何获得特定天线掩模选择的分辨率、我仍然感到困惑。

    普拉斯提供了一些对此的见解。

    此致
    阿迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:  

    该文档的介绍说明了"SIMO 雷达的角度分辨率取决于 RX 天线的数量。 例如、具有四根 RX 天线的器件的角分辨率约为30º μ m、而具有八根 RX 天线的器件的角分辨率约为15º μ m。"

    因此、要获得特定屏蔽选择的分辨率、您必须按照该文档中概述的过程来确定等效"虚拟"RX 天线的总数。 由此、可以进行上面的简单计算。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim

    我想知道如何针对仰角和方位角分辨率计算等效虚拟天线。

    就仰角而言、我们仅考虑 Rx2和 TX1和 TX2、并根据选择计算虚拟天线、

    对于方位角,我们仅考虑 Rx1、Rx3和 Tx1、tx2, 并根据选择计算虚拟天线,

    我的理解是否正确?

    此致
    阿迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:  

    很抱歉耽误你的时间、我会在24小时内回复你。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您更详细地阅读我之前发布的天线应用手册。 方位角分辨率取决于全部3根 RX 天线和两根 TX 天线。 对于仰角测量、它取决于 RX1和 RX2或 RX3和 RX2。

    例如、您可以禁用 RX1并仍然保持相同的仰角分辨率、但方位角分辨率会有所下降。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否提供天线应用手册?

    前面提供的不提供任何有关虚拟天线计算的仰角和方位角分辨率的信息。

    我不理解您的推理、

    即使 RX1被禁用、它如何保持相同的仰角分辨率?

    方位分辨率为何取决于 rx2。

    从图中可以看出、rx2与其他 Rx 连接相比具有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 当天线具有方位角分辨率依赖或仰角分辨率依赖时如何识别天线的逻辑?

    另外、高度分辨率取决于两个 TX、对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  
    如果方位角依赖于全部3根 RX 天线和两根 TX 天线。
    然后 ThetaRes=2/N=2/(6)、相当于 19.0986度、而不是 DOCX 中写的29度

    但如果考虑 方位角是否取决于 全部 2个 RX 天线(1和3)和两个 TX 天线。

    ThetaRes=2/N=2/(4)等效于  29 度、如 DOCX 中所写的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  
    如果 仰角取决于 RX1和 RX2或 RX3和 RX2。

    这是否意味着、对于高度分辨率计算、它仅考虑1 根 TX 天线用于虚拟天线计算
    然后 ThetaRes=2/N=2/(2)[2RX、1 TX]等效于 58度,正如在 DOCX 中所写的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您告诉我如何为 3.7 IWR6843ISK-ODS 天线计算方位角和仰角、会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    很抱歉响应延迟。 请参阅此页面以可视化 ODS 器件的虚拟天线阵列。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.10.00.13&node=A__ADotEuN1hgwH3gDQJNTkmg__radar_toolbox__1AslXXD__1.10.00.13

    为此、我们可以进行120 * FoV /4个 RX 天线双向测量、以获得30 *的方位角和仰角分辨率数据。 我想还有一些其他因素,如材料等,使该页上所述的实际决议29*。

    这有什么用吗?

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答上述的其他问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何计算方位角和仰角的虚拟天线,请说明采用哪种组合(TX ,Rx)以获得 AZT 和 Elevable 中的最佳分辨率。 使用 theta =2/N 计算虚拟天线

    这是关于 ODS 的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    可以在白皮书和天线方向图页面中找到 ODS 虚拟天线的计算。 我在上面已经链接了这两个文件。

    此论坛用于调试我们的传感器器件、而不是理论。 我将关闭该主题。

    此致、

    时间