主题中讨论的其他器件:TDC1000、 TUSS4440、 BOOSTXL-TUSS4440、 MSP-EXP430F5529LP
您好!
请允许我与您联系、因为我们想使用 带有压电电电池的 TDC1000传感器以高分辨率(低于1mm)监控冰水。 只有当压电式电芯(或其他技术)浸入冰中时 、我们才能监测冰。
首先,我们遵循你的命令在这份文件: https://www.ti.com/lit/an/snaa266a/snaa266a.pdf?ts=1686556868607&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTDC1000-C2000EVM
我们将评估板 TDC1000-C2000EVM 与软件 TDC1000_C2000_EVM 和压电电电芯结合使用: https://www.steminc.com/PZT/en/piezo-ceramic-disc-1-mhz
首先、我们尝试监测液体(水)。 我们制造与丙烯酸(仅在顶部)和 PETG 混合的外壳如下:
在外壳上、压电电池使用氰基丙烯酸盐粘合剂安装在顶部、而在底部、我们使用热胶。 此外,我们还使用热胶来保证外壳的防水性。 我们用5厘米的水在立方体中进行测试、结果是成功的。
之后,我们将 立方体 放入冰箱中,温度在-5°C 到-7°C 之间72小时。 我们将 这个压电式电芯与外壳放在冰的顶部、并加水直至 其周围有水而不是上方。 24小时后,压电电池 固定在冰上:
我们在此单元(1mm 到10mm)上方加水、以便进行监测。 24小时后、这种液态水会转化为冰、我们 无法进行测量。
什么是你的命令监测冰(水)? 必须更改软件的设置以获得结果?
提前感谢您的帮助。 此致。