This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP100:R0/R1的默认值是什么、这是用于设置分辨率的寄存器位?

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1237753/tmp100-what-is-default-value-of-r0-r1-which-is-register-bits-for-resolution-setting

器件型号:TMP100

大家好!

我的一个客户正在考虑将 TMP100用于他们的新产品。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:  
R0/R1的默认值是多少、这是用于设置分辨率的寄存器位?
我在器件数据表中找不到默认值。

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya -  

    感谢您发帖-请参阅 TMP100数据表第17页的表10 中的 R1/R0位分辨率设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    非常感谢您的答复。

    但我想知道 R0/R1默认值是多少。
    这些位上电后是否没有任何默认值?
    加电后、客户是否必须将任何数据写入这些位?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya -  

    在第16页的配置寄存器说明中、说明该寄存器中的所有位默认为0。  

    如果用户希望提高分辨率、更改故障队列级别、更改模式、更改 ALERT 引脚的极性或将器件置于关断状态、则只需要对该寄存器进行写入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    谢谢您的回复、很抱歉我的回复太晚了。
    您的回复对客户和我非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。