This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100-Q1:TMCS1100具有其他竞争对手所不具备的功能

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1240496/tmcs1100-q1-tmcs1100-features-what-other-competitors-don-t-have

器件型号:TMCS1100-Q1
主题中讨论的其他器件:TMCS1100

大家好、磁传感团队、

在我们指导 TMCS1100的同时、我们知道以下优势点。

1)带弯片的引线框 按比例将磁场转换为电流。

2) 2)在固定位置进行精密的磁感应、并消除噪音。

然而、这种感应方法并不是 TI 独有的理念、而是一般性的理念。

在本例中、TMCS1100中最有价值的一点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天哪、

    您正确地说、市场上有大量的霍尔效应产品。 与同类竞争产品相比、这些产品的优势在于信号链。 霍尔效应器件具有固有的噪声、尤其是在温度升高的情况下。 TMCS1100产品系列通过采样积分器集成了一个精密信号链、从而将其降低到低漂移、温度补偿在器件温度范围内小于1%的满量程误差。 大多数器件都无法做到这一点、并会在温度升高的情况下受到很大的影响。