您好!
使用 FDC1004设计接地金属容器中的液位测量。 我想尽量减小径向传感器的尺寸、并想知道 在传感器的另一侧放置液位电极和基准是否可以。 我一直在使用 F箔 和 FDC1004EVM 进行实验、它很好用、但在我把设计送到 PCB 制造厂家之前、我想听听您的想法!
我当时认为、使用 由4层 PCB 制成的传感器会很好。
储罐已接地、我需要使用 OOP 设计还是在这种情况下采用传统设计?
我是否需要 RE 参考? 气体的温度和压力变化很大。
您是否可以预见到下面建议的设计存在任何其他问题?
请参阅随附的图像!
4层 PCB 上的 OOP 设计

4层 PCB 上的传统设计

非常感谢任何帮助。
此致、L