This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:EVM 在刷写 uniflash 期间/之后变为无响应

Guru**** 2544060 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1240010/awr1843aopevm-evms-becoming-unresponsive-during-after-flashing-with-uniflash

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我们的团队目前正在使用 AWR1843AOPEVM 开发软件。 3个或4个不同的 EVM 都以相同的方式没有响应。 使用 UniFlash 在电路板上加载软件时、电路板将突然无响应、所有 LED 将关闭、并且 PC 的 USB 端口上将显示电涌警告。 发生这种情况后、电路板 已电量耗尽 、如果插入 USB 端口、PC 将会警告 USB 端口上的电源浪涌、这将表明电路板上的电气故障、 它也不会通过电源连接器或其他 USB 电源加电。

这似乎并不特定于正在使用的任何可能引起浪涌的 PC 或 USB 适配器。 这似乎也与 刷写到电路板中的固件无关、因为定制固件中发生了什么以及加载默认 demo bin 文件时发生了什么情况。

我想知道这是否常见于 EVM、以及是针对 EVM 板还是针对芯片本身。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是预期行为。 电路板是否在 ESD 安全的环境中使用? 这是在首次使用电路板时发生吗?

    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    所有 EVM 都能开箱使用、这种情况发生在一个电路板可能需要2周、另一个电路板可能需要几个月之后。 在所有情况下、我发现这是在编程期间发生的、因此我们本来应该对电路板进行拾取和处理、以便翻转 SOP 开关并将它们置于编程模式、然后点击复位复位按钮、这可以表示某种 ESD。 我不认为环境是完全 ESD 安全的。

    谢谢。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、由于电路板在不安全 ESD 的环境中使用、因此可能无法确切了解损坏是如何发生的。

    您能否测量 GND 输入电源的电阻以查看其是否发生短路? 或检查雷达电源引脚、并查看它们是否与 GND 短路?

    我建议始终在 ESD 安全的环境中使用电路板、并在处理电路板时使用 ESD 腕带。 但是、在处理过程中、您必须非常不幸或在非常不安全的环境中工作才能损坏许多电路板。 我唯一看到过这样的情况的时候是在具有泡沫塑料地板的消声室中工作、在这种情况下、四处走动时 ESD 电荷很容易累积。  

    此致、

    艾达里安