This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:关于示例中的距离-多普勒检测矩阵\MMW_demo\pestime_Recognition

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1239862/awrl6432boost-about-the-range-doppler-detection-matrix-in-examples-mmw_demo-gesture_recognition

器件型号:AWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:AWRL6432

尊敬的 专家:

我对距离多普勒检测矩阵有疑问
问题1:这个矩阵看起来是这样的吗? detmatrix.data[numRangeBins][numDopplerBins]
Q2:如何将矩阵的行和列索引映射到距离/多普勒索引?(多普勒可能具有负值)
Q3:如何将 阵中的区间转换为实际距离(米)和速度(m/s)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    您正在查看 AWRL6432的哪个演示? 您能否提供演示位置?  

    通常:  

    问题1:距离多普勒检测 矩阵是2D 矩阵[numRangeBins][numDopplerBins]、它与不同天线的2D FFT 输出是非相干组合。   

    下面是 SDK 开箱即用演示的一些文档。   文件:///C/C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/datapath/dpc/dpu/cfarcaproc/docs/doxygen/html/index.html

    Q2:下面是一些多普勒 FFT 文档 文件:///C/C:/ti/mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/datapath/dpc/dpu/dopplerproc/docs/doxygen/html/index.html.   

    Q3: 范围= rangeBin * rangeResolution;而速度= DopplerBin * dopplerResolution。  (需要将感知多普勒频段包裹起来)、距离分辨率和多普勒分辨率可根据线性调频脉冲参数得出、相关公式请访问 www.ti.com/.../swra553a.pdf

    最佳

    自贡