This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400QDCPRQ1

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1241263/tic12400qdcprq1

您好!

其中一个产品设计、对数字输入感应的要求、用于感应的以下 TI IC、

 产品编号: TIC12400QDCPRQ1

 

要求:

 输入电压范围:0V 至16V DC

DI 类型: 高电平有效和低电平有效信号。

通道数:13否

 这是设计电路、输入电阻器 R146值如何选择?  

谢谢你。

此致。

戈帕拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopala:

    由于与湿性电流相关的两端压降、串联电阻的值应相当小。  如果电阻太大、INx 引脚上的电压将无法超过检测阈值。

    串联电阻主要用于 ESD 和瞬态脉冲滤波。  TIC12400-Q1和 TIC10024-Q1 ISO-10605 ESD 测试报告 讨论了串联电阻器和并联电容器的选择以及与这些组件相关的不同保护级别。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的支持! 根据您的输入选择电阻值 RES SMD 47 Ohm 5% 1/2W 0805。

    可以继续进行设计。

    谢谢。

    此致、

    戈帕拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopala:

    是的、47欧姆在该器件上输入滤波器常用的电阻值范围内。  我认为可以继续。

    此致、

    乔纳森