This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116:IIC 通信异常

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1241463/tmp116-the-iic-communication-is-abnormal

器件型号:TMP116

迪亚尔斯、

我们正在使用数字温度传感器芯片 TMP116AIDRV、一条配有两个温度传感器的 IIC 总线、STM32F405用于驱动。 IIC 通过 IO 口模拟、使用 IIC 上拉电阻4.7K、使用100K 时钟、并使用两个温度传感器的地址线。分别使用4.7K 上拉和0Ω Ω 下拉、两条线长1米、地址上拉的芯片通信没有问题。 数据非常稳定;

地址0 Ω 下拉的温度芯片、有时不进行通信、有时根本不进行通信。  降低 IIC SCL 时钟或将电阻切换到4.7k 并不会改善; 可以缩短导线的长度。  我们认为 是温度传感器的地址线路下拉不稳定。

您对此问题有什么建议吗、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在传感论坛发帖。

    地址引脚上不应连接上拉电阻器。 如果可能、请附上您的 TMP116原理图、以便我们确认设计。

    此致、
    妮可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole:

       当地址引脚被上拉时、它可以通信正常;下拉时异常。

      我将稍后发送 SCH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、原理图可帮助我们进一步调试。

    如果您掌握有关故障通信的示波器截图、则观看该示波器也会很有帮助。

    此致、
    妮可