主题中讨论的其他器件: LDC3114、LDC2114
你好
对于电感式传感器开发、我需要 LDC3114-Q1的原始数据模式。 但我无法将芯片更改为该模式。 要将芯片配置为原始数据模式、INTPOL 寄存器(0x11)中的位3 BTN_ALG_EN 必须为"0"。 要检查原始数据模式、我将 INTPOL 寄存器设置为"0"并读回该寄存器以验证设置。 INTPOL 寄存器的位3和位4保持"1"、这是 INTPOL 寄存器 的默认值(0x18)、原始数据模式不起作用。 请参阅 I2C 接口上的信号。
将 INTPOL 寄存器的所有位设置为"0"

INTPOL 寄存器保持默认值(0x18)

我可以正确配置 INTPOL 寄存器中的其他位、以及所有其他寄存器。 我正在使用不同的硬件板、也在使用 TI LDC3114 EVM。 问题始终是相同的。
为什么我无法将 INTPOL-register 更改为原始数据模式?
如何将 LDC3114-Q1设置为原始数据模式?
谢谢。此致、
格奥尔格