This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC3114-Q1:原始数据模式配置

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114, LDC3114-Q1, LDC3114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1239416/ldc3114-q1-configuration-for-raw-data-mode

器件型号:LDC3114-Q1
主题中讨论的其他器件: LDC3114、LDC2114

你好

对于电感式传感器开发、我需要 LDC3114-Q1的原始数据模式。 但我无法将芯片更改为该模式。 要将芯片配置为原始数据模式、INTPOL 寄存器(0x11)中的位3 BTN_ALG_EN 必须为"0"。 要检查原始数据模式、我将 INTPOL 寄存器设置为"0"并读回该寄存器以验证设置。 INTPOL 寄存器的位3和位4保持"1"、这是 INTPOL 寄存器 的默认值(0x18)、原始数据模式不起作用。 请参阅 I2C 接口上的信号。

将 INTPOL 寄存器的所有位设置为"0"

INTPOL 寄存器保持默认值(0x18)

我可以正确配置 INTPOL 寄存器中的其他位、以及所有其他寄存器。 我正在使用不同的硬件板、也在使用 TI LDC3114 EVM。 问题始终是相同的。

为什么我无法将 INTPOL-register 更改为原始数据模式?

如何将 LDC3114-Q1设置为原始数据模式?

谢谢。此致、

格奥尔格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Georg:  

    如果通过写入寄存器0x0A 将器件置于配置模式、看起来您正在写入值0x05。 您是否可以尝试改为写入0x01并读回寄存器0x0A 的值、或检查 RDY_TO_WRITE 位的状态寄存器、以确保在更改 INTPOL 寄存器的值之前器件已准备好接收寄存器写入?  

    一旦您这样做、如果您仍有此问题、请告诉我。  

    此致、  

    贾斯汀·比格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin

    非常感谢您的回答。 我像以前一样、使用0x01而不是0x05再次测试寄存器0x0A。 那么结果是相同的。 INTPOL 值保持为0x18、不能被清零。 我已经使用了几个月的 LDC3114-Q1和 LDC2114按钮算法模式、操作成功。 使用相同的程序代码、我可以完全访问这些寄存器。 我无法清除只有新的位3和位4。 是否存在一些不具有原始数据函数的 LDC3114芯片?

    我现在将尝试检查状态寄存器中的 RDY_TO_WRITE。

    很遗憾、我的回答会有延迟。 我不得不去医院做一个小手术一天。 我希望很快回来。

    感谢您发送编修。  

    格奥尔格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Georg:  

    感谢您提供更多信息。 我们没有任何设计时不带原始数据功能的 LDC3114芯片、也没有任何以前无法访问原始数据模式的问题。  

    无需担心延迟。 在可以时使用读取的状态更新主题帖、如果问题仍然存在、我们将进行调试。  

    此致、  

    贾斯汀·比格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    它现在起作用了。 更改为配置模式后、在设置寄存器值之前、必须读取状态寄存器(0x00)。 INTPOL 寄存器中的 BTN_ALG_EN-位现在为"0"、并且原始数据模式可以正常运行。  

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    格奥尔格