This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:毫米波传感估算器-如何计算带宽?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1240780/awrl6432-mmwave-sensing-estimator-how-is-the-bandwidth-calculated

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:AWR6843

尊敬的 Champs:

我刚注意到、毫米波传感估算器(在线版本.2.2.2)为 AWRL6432创建一个线性调频脉冲、其带宽与其为 AWR6843生成的线性调频脉冲在完全相同的输入参数下大不相同。 请查看下面的屏幕截图。

这是 AWRL6432的错误吗、或者我是否遗漏了某个错误?


此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我一些时间来给您回复、应该在24小时内回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该工具的 Basic 选项卡尝试获取所需的输出行为并创建有效输入来实现该行为。 它在幕后进行收敛计算。 这不是错误、而是这种收敛计算在不同假设下的结果、因为硬件在两种情况之间是不同的。

    下面是用于计算带宽值的公式:

    RAMP_SLOP*(adc_value_start_time+number_of_samples_per_chirp/sampling_frequency+overy_ramping_time)

    对于6432、公式中的值为:

    对于6843、值如下:

     

    如果您希望有较少的假设并希望更彻底地进行调整、请使用"高级"选项卡。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了读者:这个问题正在调查中。