This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:软件编程

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1241765/awr1843-software-programming

器件型号:AWR1843

我在自制 AWR1843开发板上遇到问题。 当我使用 CCS 软件刻录例程时、我可以成功连接到 R4和 C674、并且可以成功地将 DSS 工程刻录到 DSP、 但我无法将 MSS 项目刻录到 R4内核、它显示了上述提示、我可以问一下问题是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否刷写了使用 CCS 所需的应用程序?

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS \packages/ti\utils\ccsdebug\xwr18xx_ccsdebug.bin

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞萨尔

    感谢您的建议,现在我可以成功地刻录程序,但我遇到了一个新的问题,我的 MSS 项目只能成功地使1843工作在单步运行的条件下。 如果我刻录后全速运行此例程、将报告错误并退出调试状态、发现程序在重新启动连接后卡在死环路中。  对于这种情况、您有什么好的建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以针对新问题启动新主题吗? 您是否尝试运行 SDK 3.6 OOB 演示?

    谢谢!

    塞萨尔