Other Parts Discussed in Thread: HDC2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC2022 大家好、
我们知道 hdc2022自身会发热。客户担心自发热可能会 带来潜在风险。
问题1: HDC2022可以一次自发热多长时间?
Q2 加热时间与产品寿命之比。 (例如,比率为10%,产品寿命为24k 小时,我们可以看到加热时间为2.4k 小时,这意味着我们可以每天使用 hdc2022 2.4小时的内部加热器。
您自己的
不适用