This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2022:加热时间与产品寿命之比

Guru**** 1780110 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1242299/hdc2022-the-ratio-of-heating-time-to-product-life

器件型号:HDC2022

大家好、

   我们知道 hdc2022自身会发热。客户担心自发热可能会 带来潜在风险。

   问题1: HDC2022可以一次自发热多长时间?

   Q2 加热时间与产品寿命之比。 (例如,比率为10%,产品寿命为24k 小时,我们可以看到加热时间为2.4k 小时,这意味着我们可以每天使用 hdc2022 2.4小时的内部加热器。  

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    虽然我们在数据表中未发布明确的规格、但确实、不频繁地运行加热器并且在短时间(例如几分钟)运行加热器不会影响产品的寿命。   当加热器连续运行数小时或数天时、您可以开始预期产品寿命会发生变化。  每运行两周、使用加热器的安全时间约为15分钟。

    此外、请查看 HDC20XX 器件用户指南。 在第14页、您将看到有关加热器响应的更多详细信息。

    此致!
    Rooshi