This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:MRR 例程 RX 端口校准参数

Guru**** 2556540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1242079/iwr1843-mrr-routine-rx-port-calibration-parameters

器件型号:IWR1843

大家好、

在 radar_toolbox_1_00_01_07中测试 medium_range_radar 演示时会出现一些问题:

1) dss_main.c 文件中的 void rxGainPhasePARAM_Init (MwDemo_dss_DataPathObj* obj)函数配置接收通道的校准参数,其中是 MRR 和 USRR 的校准参数。 这些校准参数是如何获得的?  

void rxGainPhaseParam_Init(MmwDemo_DSS_DataPathObj* obj)
{
int32_t indx = 0;
if (obj->processingPath == MAX_VEL_ENH_PROCESSING)
{

obj->rxChPhaseComp[indx].imag = 5863;
obj->rxChPhaseComp[indx].real = 19158;indx++;

obj->rxChPhaseComp[indx].imag = 2858;
obj->rxChPhaseComp[indx].real = 23451;indx++;

obj->rxChPhaseComp[indx].imag = 4569;
obj->rxChPhaseComp[indx].real = 22093;indx++;

obj->rxChPhaseComp[indx].imag = 0;
obj->rxChPhaseComp[indx].real = 16399;indx++;
}
else if (obj->processingPath == POINT_CLOUD_PROCESSING)
{


obj->rxChPhaseComp[indx].imag = 21646;
obj->rxChPhaseComp[indx].real = 7035;indx++;

obj->rxChPhaseComp[indx].imag = 21172;
obj->rxChPhaseComp[indx].real = 18420;indx++;

obj->rxChPhaseComp[indx].imag = 15490;
obj->rxChPhaseComp[indx].real = 21080;indx++;

obj->rxChPhaseComp[indx].imag = -3905;
obj->rxChPhaseComp[indx].real = 25130;indx++;


obj->rxChPhaseComp[indx].imag = 0;
obj->rxChPhaseComp[indx].real = 16399;indx++;

obj->rxChPhaseComp[indx].imag = -7985;
obj->rxChPhaseComp[indx].real = 18443;indx++;

obj->rxChPhaseComp[indx].imag = -10962;
obj->rxChPhaseComp[indx].real = 15291;indx++;


obj->rxChPhaseComp[indx].imag =-17653;
obj->rxChPhaseComp[indx].real = 3133;indx++;

obj->rxChPhaseComp[indx].imag = 386;
obj->rxChPhaseComp[indx].real = -17208;indx++;

obj->rxChPhaseComp[indx].imag = 8587;
obj->rxChPhaseComp[indx].real = -18744;indx++;

obj->rxChPhaseComp[indx].imag = 11857;
obj->rxChPhaseComp[indx].real = -15772;indx++;

obj->rxChPhaseComp[indx].imag = 18493;
obj->rxChPhaseComp[indx].real = -2907;indx++;

}
}

2) 使用 SDK 中开箱即用例程的校准配置文件 profile_calibration.cfg、可以获得以下数据、如何将其转换为 Q15格式、以将其配置为 MRR 例程的校准功能?  

CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.1827784 -0.32687 -0.51871 -0.60535 -0.55856 -0.42178 -0.75253 -0.20648 -0.68051 0.28970 -0.67130 0.15488 -0.96405 0.44168 -0.89716 0.52817 -0.63138 0.35147 -0.64502  

3) 3) MRR 为1TX/4RX 操作、profile_calibration.cfg 配置文件为3TX、4RX。 是否可以将其配置为1TX、4RX、然后输出校准参数?  

sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 7 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg -1 0 1 1 1
lowPower 0 0
profileCfg 0 77 7 3 39 0 0 100 1 256 7200 0 0 30
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 4
chirpCfg 2 2 0 0 0 0 0 2
frameCfg 0 2 32 0 500 1 0
guiMonitor -1 1 1 1 1 0 1
cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 15.0 0
cfarCfg -1 1 0 4 2 3 1 15.0 0
multiObjBeamForming -1 1 0.5
calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
clutterRemoval -1 0

compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
measureRangeBiasAndRxChanPhase 1 3.1 0.25

aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90
cfarFovCfg -1 0 0.25 8.64
cfarFovCfg -1 1 -7.06 7.06

extendedMaxVelocity -1 0

CQRxSatMonitor 0 3 4 127 0
CQSigImgMonitor 0 111 4
analogMonitor 0 0
lvdsStreamCfg -1 0 0 0
calibData 0 0 0
sensorStart

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/142/profile_5F00_calibration.cfg

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    [报价用户 id="496057" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1242079/iwr1843-mrr-routine-rx-port-calibration-parameters "]

    1) dss_main.c 文件中的 void rxGainPhasePARAM_Init (MwDemo_dss_DataPathObj* obj)函数配置接收通道的校准参数,其中是 MRR 和 USRR 的校准参数。 这些校准参数是如何获得的?  

    [/报价]

    我不确定这些值是如何获得的、但我认为用客户的测量值进行覆盖是合理/明智的做法。

    [报价用户 id="496057" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1242079/iwr1843-mrr-routine-rx-port-calibration-parameters "]

    2) 使用 SDK 中开箱即用例程的校准配置文件 profile_calibration.cfg、可以获得以下数据、如何将其转换为 Q15格式、以将其配置为 MRR 例程的校准功能?  

    [/报价]

    只需乘以2^15即可将十进制转换为 Q15。

    [报价用户 id="496057" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1242079/iwr1843-mrr-routine-rx-port-calibration-parameters "]

    3) 3) MRR 为1TX/4RX 操作、profile_calibration.cfg 配置文件为3TX、4RX。 是否可以将其配置为1TX、4RX、然后输出校准参数?  

    [/报价]

    将 channelcfg 更改为15 1 0。

    此致!

    纳特