This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:无法使用 Uniflash 刷写 IWRL6432Boost

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1240807/iwrl6432boost-unable-to-flash-iwrl6432boost-with-uniflash

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我将遵循 TI Resource Explorer 中的"存在和运动"用户指南中提供的指南、因为每当我尝试在器件上运行演示时、我都要使用工业可视化工具、而不会使其发生致命的崩溃。  

我遵循快速入门 xWRL6432器件:使用雷达工具箱工业可视化工具提供的指南。

器件按刷写模式中所述进行配置:S1 = 000010 S4 = 0011、我尝试刷写本应处于的二进制文件 < MMWAVE_SDK5_INSTALL_DIR>\examples\MMW_demo\MOTION_and_Presence 检测\prebuild_binaries 但只有一些.appimage 文件、 如果我尝试加载它们、则会返回一个错误(这是意料之中的):

错误!
无法从 XML 文件 C:\Users\[user]\AppData\Local\Temp\ti_cloud_storage\uniflash_temp.ccxml 错误解析文件:致命错误(25、46):发生异常! Type:UnexpectedEOFException,错误信息:输入的末尾不是预期的。

是否有存储库、我可以在其中找到 Uniflash 程序中应包含的.bin 文件或是否应与.appimage 文件一起使用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Uniflash 应能够使用.appimage 文件刷写器件。 您能否发送设备管理器的屏幕截图、说明该设备位于哪个 COM 端口? 是否确定已选择正确的 COM 端口来在 Uniflash 中进行刷写? 此外、您能否在 Uniflash 失败时发送它的屏幕截图?

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在我的设备管理器中、UART 端口被列为 COM4、而数据端口被列为 COM5。 Uniflash 希望默认为 COM1、因此我将 COM4代入其中。

    这是我的客户端在按"按指示加载映像"之前的样子:

    之后、我收到该错误消息、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送设备设置的图片。 我要确保您处于正确的刷写模式。 您拥有哪个版本的 Uniflash?

    此外、请尝试使用 MMWAVE_L_SDK_05_02_00_02\tools\visualizer\Low_power_visualizer_5.2.0.2中的 SDK 可视化工具、并按照其中的相同刷写说明进行操作。 观察程序的控制台输出以查看是否出现任何错误。

    此致、

    时间