This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:IWRL6432设计是否有 XTAL 和 QSI 闪存替代方案?

Guru**** 2560140 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1240189/iwrl6432-is-there-alternative-xtal-and-qsi-flash-for-iwrl6432-design

器件型号:IWRL6432

您好、TI 专家。

 我们正在为 IWRL6432进行设计、想知道 XTAL 和 QSI 闪存是否有其他选项?

 对于 XTAL、我们是否可以将 IWRL6432BOOST 设计文件中使用的晶体"CX2016SA40000D0PTWC1"替换为似乎具有类似规格的"E1SB40E00000ZE"。 请在此处查看其连接规格: e2e.ti.com/.../Xtal-E1SB40E00000ZE-V1.0.pdf 

 对于 QSI 闪存、除了器件"MX25V1635FZNQ03"外、是否有其他选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们正在研究您的问题。 有人将在24小时内回复。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看应用手册、xWR6843支持的闪存型号也应适用于 xWRL6432。

    毫米波传感器支持的闪存型号(修订版 D)(TI.com)

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

     感谢您提供 QSPI 闪存可选信息。

     那么40MHz XTAL 怎么样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesee、

    建议使用"CX2016SA40000D0PTWC1" XTAL、但如果确切规格与 "E1SB40E00000ZE"匹配、也可使用该器件。

    此致

    安盖特