This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:PGA970

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA305, PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1241405/pga970-pga970

器件型号:PGA970
主题中讨论的其他器件:PGA305

我打算将此器件用于前面的 LVDT、但没有几个问题:

1、关于其线性度:一个通道的 FSO 为0.01%。 我对线性度越感兴趣。 您能否提供该值?

2. FSO:"O"代表什么?

3、我希望在使用24位 ADC (甚至15位 ENOB)时能获得更高的线性度

4.我需要整个设置来验证我的 LVDT 参数。 我想使用器件的特定评估板。

a.您能否具体说明除了我需要的评估板(硬件和软件)之外的其他规格  

B.正弦波信息是已经在 RAM 中、还是我需要加载它?  

c.等

5.我怎么能从你那里得到我需要的一切呢?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAN:

    Unknown 说:
    1. 至于它的线性度:对于一个通道我认为 FSO 为0.01%。 我对线性度越感兴趣。 您能否提供此值?

    我将假设比例式线性与本应用手册中定义的相同: https://www.ti.com/lit/pdf/slyt680 

    因此、我无法提供此值、因为它依赖于用户根据此想法编写固件和开发公式。 0.01% FSO 背景下的非线性只是调制器固有的不相关误差源。 它无法校正或校准。 比例线性是一个利用 系统的概念、例如、将线圈激励源与线圈 位置相关联。 这是为了减小系统中的误差、以便使系统更准确、因此我将从现在开始称为此精度。

    TI 不知道将什么样的 LVDT 连接到输入、也不知道会写入什么样的校准例程。 因此、我们对器件进行表征、以便只将固有的非相关误差加在一起、以显示最佳情况下的误差值。

     相比之下 、可以以 PGA305为例、它是用于电阻输入而非 LVDT 的类似固定功能器件。 TI 编写了该算法、因此、我们在校准后得到了精度值并写入到数据表规格中。 这是您正在查找的 PGA970值、但我们没有此类值。

    Unknown 说:
    2. FSO:"O"代表什么?

    FSO 是相对于 DAC 的满量程输出。

    Unknown 说:
    3. 我希望在使用24位 ADC (甚至15位 ENOB)时获得更高的线性度[/报价]

    我不确定是否有问题、但您似乎在关注比例式线性度或精度。 ENOB 的15是放大器噪声、基准噪声、SDM 噪声和量化噪声的总和。 有大量噪声性能更好的24位 delta sigma ADC、但我们希望用户使用14位分辨率的输出 DAC (理想情况下)。 这意味着我们知道前端和 ADC 的噪声对 DAC 的输出噪声性能不会有太大的影响。  

    我将其视为集成解决方案性能与分立式性能的对比。 如果您想要更高精度、可能需要拆分 ADC、DAC 和处理器、但 PGA970可以在一个封装中提供所有功能。 对于许多客户而言、在器件附带的14位 DAC 输出环境中、精度足以满足他们的需求。

    4.我需要整个设置来验证我的 LVDT 参数。 我想使用器件的特定评估板。

    a.您能否具体说明除了我需要的评估板(硬件和软件)之外的其他规格  

    B.正弦波信息是已经在 RAM 中、还是我需要加载它?  

    c.等

    [/报价]

    评估板应足以帮助您快速入门。 如果您可以访问数据表、则可以访问 GUI、该 GUI 可帮助您实现基本功能。 对于正弦波发生器、您必须在 GUI 中设置并点击"Generate RAM table "以获得在上电时需要加载到存储器中的确切值。

    除此之外、PGA970具有 ARM M0内核、需要固件才能运行任何更具体的内容。 如果您可以访问数据表、还可以访问示例代码。

    Unknown 说:
    5. 我如何从您那里获得所需的全部信息?
    [/quote]

    如果您能够访问数据表、则您将能够访问 TI 将提供的所有内容。 我很乐意回答您关于器件的任何问题、只需知道我无法帮助解决固件问题即可。

    此致!

    -科尔

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细回答和最佳支持!