This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63LM64LM96X63EVM:与 Windows 10兼容的 PWM 评估板控制器

Guru**** 2542910 points
Other Parts Discussed in Thread: LM96000, LM63, LM63LM64LM96X63EVM, LM96194, LM94, LM93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1239644/lm63lm64lm96x63evm-windows-10-compatible-pwm-evaluation-board-controller

器件型号:LM63LM64LM96X63EVM
主题中讨论的其他器件:LM63LM96194LM94、LM96000、 LM93

您是否有现已与 Windows 10兼容的新版本的 LM63评估板?

谢谢!

阿斯拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、没有适用于 LM63LM64LM96X63EVM 的更新软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是可以同时控制至少2个器件的 PWM 的软件、更新的硬件或新项/类似项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM96000、LM93、LM94和 LM96194均至少有2个 PWM 通道。 这些传统器件都没有 EVM。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个 PWM 控制器,我可以把 DC 风扇插入 PC 并通过 GUI 进行控制,并且与 windows 10兼容...  它应该能够独立和同时控制至少两个风扇。 我不需要温度读数或任何其他东西。 我只需要4个可插拔的引脚:GND、Pwr、Tach 和 PWM (意味着无需像 EVM 那样进行焊接)。 我不需要 IPD 或 LM 系列组件。 市场上有很多器件可以满足这一需求、我想知道 TI 在这个类别下最新的产品是什么。 如果它没有一个,那么我会看看其他地方。 请告知。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有符合您要求的 EVM。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 这是一款优质产品、希望 TI 继续提供支持/更新。

    非常感谢您的参与、Ren。 感谢您的支持。