This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:在几纳秒量级的短时间内超出绝对最大额定值运行

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1241570/tdc7200-operation-beyond-absolute-maximum-ratings-for-short-periods-of-time-on-the-order-of-a-few-nanoseconds

器件型号:TDC7200

您好!

TDC7200的时钟输入引脚增加了下冲、并略高于绝对最大额定值(-0.3V)。

在几 ns 的短时间内超过-0.3V 是很重要的吗?

它会影响上升时间、因此如果可能、我会按原样继续、但如果不可能在短时间内超过它、我将调节阻尼电阻。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    感谢您在传感器论坛发帖! 根据情况而定、由于绝对最大值仅在短 时间内超过并且下冲未超过绝对最大值大裕度、因此通常这是可以接受的。 如果是仅超过绝对最大值的小下冲、那么应该不会出现大问题、因为大多数器件都内置了保护功能、可处理 ESD 事件、这些事件往往具有大得多的电压和快速的瞬变。

    不过、如果您仍处于开发早期并能够修改设计、我建议最好为器件添加保护功能。 新增的保护功能将有助于确保器件的寿命长达数年之久并能正常运行。 虽然该器件在超过其规定的最大绝对温度范围后仍然可以工作、但无法保证长时间工作、因为您可能会逐步分解内部组件。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    艾萨克