This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:为传感器配置 TDC1000-C2000 EVM

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TUSS4470
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1239001/tdc1000-configuring-tdc1000-c2000-evm-for-transducer

器件型号:TDC1000
主题中讨论的其他器件: TUSS4470

下午好!

我正在使用3MHz STEMISC 换能器(SMD25T07F3000WL)、并将其底部安装在刻度缸上以进行液位感应。 之前、我使用1MHz 换能器、但切换到3MHz 以减少波束传播、目前接通电源后无法读取。 我想知道 要使这个新换能器正常工作、需要在 TDC1000 GUI 应用程序中更改我的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sahaj、

    感谢您在传感器论坛发帖、

    无法使用板载时钟来使用3MHz 传感器。 EVM 使用8MHz 时钟、分频器仅允许将 TX 频率除以2的倍数、这意味着在该配置下无法实现3MHz 的频率。

    如果您想使用3MHz 传感器、则可以使用通过 JP1或 TP19连接的外部时钟。 请记住、还必须更新 GUI 以使用外部时钟而不是首页上的内部时钟。  使用外部时钟、您需要通过选择将支持3MHz 传感器的分频器值来设置 CONFIG_0寄存器。

    如果您希望继续使用1MHz 换能器、还可以使用波导来减少波束扩散。

    谢谢!

    丹尼尔·巴尔马塞达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好、感谢您的答复。 我对你提到的波导很好奇。 最终、该传感器将被浸没、并已在先前的测试中浸没、但遇到了相同的光束扩散问题。 是否可以在子合并方案中使用波导、如果是、您是否有任何建议的资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sahaj、

    是的、在这种情况下可以使用波导。 我没有任何额外的资源,但我确实有一个例子,使用波导来减少波束扩散在水下的情况:  

     

    如您所见、波导管只是容器内部的一个附加管。 面积减小后、波形保持在集中空间。

    谢谢!

    丹尼尔·巴尔马塞达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好、感谢您的指导。 我将波形发生器连接到 TP19并将 GUI 设置为外部时钟、我将使用8MHz 的频率以确保我正确设置了外部时钟、但 GUI 建议我需要移动一个跳线连接到外部时钟。 这对于此开发板而言是必要的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sahaj、

    可以。 为了使用外部时钟、您必须将 JP1上的跳线从 EVM 移动到 EXT。

    谢谢!

    丹尼尔·巴尔马塞达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经将跳线移动过来、并使用示波器进行验证、我将8MHz 信号放在 TP19的外部时钟上。 我已经将 TDC_CLK_SOURCE_SELECT 调整为外部、但无法使用1MHz 换能器获得读数。 一旦我切换回内部时钟(8MHz)、它就能完美地工作。 对我缺少什么有任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sahaj、

    每当您在函数发生器上设置外部时钟时、请确保输出占空比为50%的方波。 此外、确保信号的峰峰值电压至少为2.7V、最大值为5.5V、并确保偏移信号、以使低电平值为0V。 以下是用于时钟的示例波形的图像:

    在本例中、我使用了峰峰值间值为3V、偏移为1.5V 的8MHz 信号、以确保可以在0V 至3V 范围内运行。

    我希望这对您有所帮助。

    谢谢!

    丹尼尔·巴尔马塞达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这有助于我解决8MHz 外部时钟信号的问题、现在我知道外部时钟在工作、我要尝试在 3.4Mhz 换能器上使用它。我将外部时钟设置为6.8Mhz、并也在配置中进行设置。 我将 TDC_FREQ_DIV 设置为2、无法查看信号图形。 3.4MHz 传感器是否采用任何特殊配置。 对于所有问题再次深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sahaj、

    有几件事可能会导致问题:

    1.频率越高衰减速度越快、因此您可能需要增大 PGA_GAIN 值

    2. EVM 上的级间滤波器配置用于1MHz 传感器。 您可能需要更改这些滤波器内的元件值、

    3.4MHz 传感器用于什么应用?

    谢谢!

    丹尼尔·巴尔马塞达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望将其用于液位感应应用、因为我认为更高频率的换能器可以减少波束传播。 您上面建议的答案很有效、我的问题是传感器能够读取的距离只有8-10英寸。 您对  用于7英尺至8英尺液位感应应用的超声波圆盘传感器有什么建议吗?因为我的测试表明、传感器无法产生足够强的脉冲、从而无法在10英寸后进行记录。 在应用中、我描述了该传感器是底部安装的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sahaj、

    光束扩散主要与换能器相关。 不同的制造商提供不同的 FOV 角度。 有几种其他方法可以为您的应用增大覆盖范围:

    1.频率较高的信号衰减得更快,因此频率较低的传感器将承载更多的能量,帮助信号进一步传输

    2.换能器的激励电压需要大幅提高,以提供更大的信号,达到您的7英尺至8英尺的要求。 TDC1000只能在换能器上生成5V 激励、但我们提供的参考设计可以帮助您达到更远的距离。 以下是一些可能有助于解决此问题的资源:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00322

    e2e.ti.com/.../TIDU616.PDF

    本参考设计使用额外的电路来增加激励电压。 此外、或许有必要考虑将 TUSS4470用于本应用、因为它提供了更大的范围。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢!

    丹尼尔·巴尔马塞达