This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:1.8V 和1.2V 电源解决方案建议。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432, TPS746-Q1, TPS745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1241919/awrl6432-1-8v-and-1-2v-power-solution-suggestion

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件: TPS746-Q1TPS745-Q1

大家好、

这里我有一个问题、因为我的客户想使用 LDO 为1.8V 和1.2V 供电。 我建议使用 TPS745-Q1和 TPS746-Q1、这两款器件的成本比 AWRL6432 1.8V 和1.2V 配套电源更低。

不过、我们注意到、电源解决方案需要满足噪声和纹波规范、才能遵循 AWRL6432数据表。 我不知道如何判断这些规格。 您能帮助我确认  TPS745-Q1和 TPS746-Q1是否可以在 AWRL6432中使用? 或者您在这里有推荐的电源解决方案。 谢谢!

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

          目标应用是什么? 是汽车还是工业?

    这将定义系统的典型电源架构、因为可能存在宽 VIN、前置稳压器要求。  

    您还可以看看 belwo LDO。

    TPS78418QWDRBRQ1 (1.8V 和1.2V)

    TPS7B8233QDGNRQ1 (3.3V)

    如果需要前置稳压器、那么在这种情况下、集成直流/直流的前置稳压器会是更好的选择、因为 LDO 会效率低下。

    此致

    阿布赫德