This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:HWA 相关的勘误表

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP, AWRL6432, AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1239754/awrl6432-errata-related-to-hwa

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:AWR6843AOP、、 AWR6843

尊敬的 TI 团队

以下勘误表来自 AWR6843AOP。

是否有类似于以上 AWRL6432中的任何错误报告?

实际上、我在上面遇到了几乎相同的问题。

最棒的和尊重的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、崔  

    让我快速检查一下。 我将在2天内回复。

    此致、
    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、崔

    请在此处查找勘误文档: https://www.ti.com/lit/er/swrz143/swrz143.pdf?ts=1687532162126&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAWRL6432%253FkeyMatch%253DAWRL6432 

    谢谢。

    安吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angie Mitchell:

    感谢您的帮助。

    但我想你不明白我的观点。 我读了你给我的那份文件。

     在执行复数乘法之后、我可以从 HWA 找到一些意外的数据。

    它类似于 AWR6843的勘误表("复数乘法运算后从 FFT 硬件加速器读取不正确")

    有没有关于 AWRL6432中此类问题的报告?

    如果是、它是固定的吗?

    此致、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、崔

    我的团队将在明天与您联系。

    谢谢。

    安吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、崔  

    AWRL6432上的 HWA 不同于 AWR6843、并且 AWRL6432没有勘误表来解释这种行为。 我们没有看到这种行为。 您是使用定制软件还是从 SDK 运行开箱即用演示?  

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Ortiz:

    感谢您的回复。

    这是由我的项目中模块不正确导致的。

    此问题将被关闭

    此致、此致