This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:awr2243获取 ADC 缓冲区是区域数据

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1205878/awr2243-awr2243-get-adc-buffer-is-zone-data

器件型号:AWR2243

您好

 我使用 awr2243p 支持级联模式、但使用信号模式 (awr2243BG)

我获取 ADC 缓冲区是区域数据

我使用的显示器是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 awr2243测试图形、并 SoC 获取 ok 测试图形数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果   通过监视器测试显示 LNA 部件错误 ==>RxMixerInputPowerMonitoring:15、0、0、0x00000,000,927

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jred。

    我无法理解您的问题。  您能否用必要的详细信息重新表述您的问题?

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只使用了 awr2243级联芯片 CSI 接口+编解码器+ soc,但我遇到了一个问题,我获得的 ADC 数据相对较小,接近零,

    因此我无法获得有效数据。

    之后、我做了一些测试。 2243中使用了测试图形模式、SoC 侧可以收集正确的测试图形值。 此验证表明以下路径没有问题。 查找 RxMixerInputPowerMonitoring:15、0、0、0 x00000,000,733、 ADC 电压值为0、

    此问题需要一些帮助、谢谢

    更紧急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jred。

    请在一周结束前给我复习一下、然后再联系您。

    我也有以下问题:

    • 当您说 ADC 数据很小、已损坏或不完整时?  
    • 当提供相同的配置时、这种不匹配是否在多个实验中保持恒定?

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值在各种测试中是恒定的、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的算法团队将 ADC 数据视为噪声、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jred。 请给我一些时间,我会回来给你。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 PA 环回来测试波形、如下所示:

    下面对使用 dc1000子板测试的波形进行了比较:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能 帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jred。

    今后将会限制对此主题的支持。 对由此带来的不便深表歉意。

    您 可以通过以下链接进行参考、并查看是否有所帮助:

    (+)[常见问题解答] MMWCAS-RF-EVM:级联板相关问题-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    考希克