This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5011:DRV5011抖动问题

Guru**** 2543570 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1242511/drv5011-drv5011-chattering-problem

器件型号:DRV5011

您好!

相关问题继续存在。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1181848/drv5011-phenomenon-in-which-an-abnormal-signal-is-seen-in-the-output-of-the-drv5011/4461624#4461624

电机上安装了从 TI 在线获取的新芯片(DRV5011)、并进行了测试以查看抖动是否有所改进。 因此、即使叶尖有所改善、也会观察到抖动。
此外、与改进前相比、出现频率和脉冲宽度的变化似乎不大。

在相关的问题 E2E 中、有人回答说、这种抖动现象在旧硅版本中得到确认、并在最新的 ROD 中得到改善。 有什么因素吗? 当我检查测试中使用的 DRV5011封装的表面时、标记为1AD。 2023年2月左右我在 TI store 买了芯片。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    很抱歉、您似乎遇到了与以前相同的问题。  也许我们应该通过电话或电子邮件讨论详细信息、以便我能够更快速地与团队中的各种人员分享各种详细信息。  我已经给您发送了一封私人消息、详细介绍了如何连接到那里。