请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP91000 您好!
是否可以将 LMP91000用于需要以下电路的传感器?
与其他3电极有毒传感器不同、输出是使用100R 上的电压差进行测量的。
该电路如下。
![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/960x720/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/leadfree.png)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Eunsong:
LMP91000在功能上具有相同的电路、但拓扑略有不同、但可以在此处使用。 主要区别在于、您感测所在的100 Ω 电阻位于 SENSE 引脚后面、无法更改该位置、因为它位于器件内部。 我看到的另一个区别是、左侧的此电路对 VREF 上的分压器使用分立式元件、而 LMT91000上的分压器是内部可编程的。 LMP91000中包含所有这些电路、只是稍微重新排列。
谢谢
-亚历克斯