This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:如何应用 LMP9100

Guru**** 1135370 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1243487/lmp91000-how-to-apply-lmp9100

器件型号:LMP91000

您好!

是否可以将 LMP91000用于需要以下电路的传感器?
与其他3电极有毒传感器不同、输出是使用100R 上的电压差进行测量的。
该电路如下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eunsong:

    LMP91000在功能上具有相同的电路、但拓扑略有不同、但可以在此处使用。 主要区别在于、您感测所在的100 Ω 电阻位于 SENSE 引脚后面、无法更改该位置、因为它位于器件内部。 我看到的另一个区别是、左侧的此电路对 VREF 上的分压器使用分立式元件、而 LMT91000上的分压器是内部可编程的。 LMP91000中包含所有这些电路、只是稍微重新排列。

    谢谢

    -亚历克斯