This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022:来自什么'保护?

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC3022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1243049/hdc3022-from-what-protection

器件型号:HDC3022

大家好、

我在数据表中看到了 HDC3022 PTFE 盖防止水或灰尘。

HDC3022能否 通过保护其盖子用于硫化氢(H2S)等硫气体

此致、

肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    感谢您在传感论坛发帖。

    HDC3022 PTFE 滤膜可以保护传感器免受尺寸低至100nm 的颗粒的影响。 感测元件不应暴露于挥发性化学品中、因为滤清器不会 阻挡气体颗粒、会导致%RH 输出移位。 如果组装期间化学品接触是个问题、可以在传感器上放置一段 Kapton 胶带、并在操作之前将其移除。

    此致、
    妮可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何情况下 HDC302x 用于 硫 化氢(H2S)等硫气体?

    此致、

    肯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HDC3x 器件用户指南中提供了一些化学品接触数据 、但没有硫化氢的具体情况。 第2.2节详细介绍了已完成的化学分析。

    此致、
    妮可