This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443BOOST 和 Jetson Nano

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, DCA1000EVM, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1242865/awr1443boost-awr1443boost-and-jetson-nano

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMAWR1443

你(们)好!

您知道是否可以使用 AWR1443BOOST 和 Jetson Nano 采集和保存数据? 如果可能、您能否也向我提供一些有关实现该目标的信息或指南?

感谢您的帮助!

最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyuan:

    这取决于你想要实现什么。
    如果您要处理 Jetson Nano 上的原始 ADC 数据、则无法实现、因为默认情况下 Jetson Nano 不支持 LVDS 接口。
    您希望采集什么数据? 点云数据?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    我需要捕获原始 ADC 或距离-角度-多普勒数据。 捕获数据后、直接发送到我的计算机并使用我的计算机处理它们。 在我的计算机上训练模型后、我会将模型部署回 Jetson Nano。

    如果 Jetson Nano 不能做到这一点、您能否建议我更换 Jetson Nano 其他硬件? 可能喜欢 Raspberry Pi 或 Farnell  DFR0982 (链接: https://uk.farnell.com/dfrobot/dfr0982/lattepanda-3-delta-board-2ghz/dp/3954474?gcli[…]NC-GUK-GEN-SHOPPING-PMAX-Medium_ROAS-Test990&gross_price=true)?)

    此致!

    CUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyuan:

    任何具有兼容 LVDS 通道的硬件都应该没问题。 与 AM273x 类似、也没有问题。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助!

    您知道我应该从哪里开始只用 AWR1443BOOST 捕获一些数据,就像一些公会用来逐步捕获数据或其他数据吗? 我没有 DCA1000EVM。 抱歉、我的问题可能有点太简单了。

    再次感谢您的友好帮助!

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xinyuan:

    因此、没有直接指南。
    您必须在 AWR1443的 SDK 中使用用于 CSI2流的应用。
    同样、您必须查看 AM273x CSI2接收器功能、然后根据需要进行处理。
    忘记提及 AM273因为它没有 LVDS、而是可以利用的 CSI2。 除了 DCA1000 EVM、我不知道有任何具有 LVDS 接收功能的产品。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以问一下什么是 LVDS 通道或 LVDS 接收吗? 因为我还想在实验练习中查看是否有可用的硬件。

    最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyuan:

    LVDS 是一种高速接口、您可以参考以下链接进行培训: 什么是 LVDS? |视频| TI.com

    此致、
    Saswat Kumar