This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:Uniflash 和 IWR6843ISK-ODS 存在问题:器件损坏或配置错误?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, UNIFLASH, MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK-ODS, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1240772/iwr6843isk-ods-issue-with-uniflash-and-iwr6843isk-ods-broken-device-or-misconfiguration

器件型号:IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMMWAVEICBOOST、、 IWR6843ISK、IWR6843

大家好!

我最近购买了 IWR6843ISK-ODS 毫米波传感器评估套件以及承载卡平台 mmWaveIcboost。 我很高兴探索它的功能并开始我的项目。 但是、我在尝试使用 Uniflash 将固件加载到 IWR6843ISK 时遇到了问题。

尝试使用 Uniflash 时、遇到以下错误消息:
"[错误] Cortex_R4_0:指定的串行端口/dev/ttyACM0不存在、已打开、或权限被拒绝!!"

此错误使我想知道器件是否损坏或是否存在误配置问题。 我不确定错误消息是否指示硬件出现问题、例如串行端口故障或连接配置错误、或者它是否与软件设置有关。 每次尝试、我都按下 NRST 按钮、甚至尝试将板完全与我的 PC 和电源断开、但没有任何结果  

我已经仔细检查了 IWR6843ISK 和载板卡之间的物理连接、确保它们连接正确。 此外、我已验证所需的驱动程序已安装在我的计算机上。 尽管采取了这些预防措施、但我仍然无法使用 Uniflash 成功加载固件。

我将与社区联系、寻求可以帮助我诊断和解决此问题的任何建议或见解。 是否有人在使用 Uniflash 和 IWR6843ISK-ODS 时遇到过类似的问题? 如果是、我非常感谢为故障排除步骤或潜在解决方案提供任何指导。

您可以想到以下几个具体问题:

此错误是否可能是由 Uniflash 或任何其他软件设置中的配置错误引起的? 如果是、我应该检查和调整哪些可能区域?

是否有办法验证 IWR6843ISK-ODS 器件本身是否正常工作? 是否可以使用任何诊断测试或工具来确保其正常运行?

是否有任何替代方法或工具可用于将固件刷写到 IWR6843ISK-ODS 中、我可以作为权变措施来探索?

如果有 IWR6843ISK-ODS 和 Uniflash 经验的人员提供任何建议或建议、我将不胜感激。 提前感谢您的帮助!

此 致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我一些时间来给您回复、应该在24小时内回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已按照 开箱即用演示的说明进行硬件配置? ICBOOST 和 ODS 上的开关设置是什么? 它们是否设置正确以协同工作、以及您是否处于刷写模式?

    接下来、您是否有其他正在声明该串行端口的软件打开? 比如可视化工具? 您应该 一次只能打开一个与器件连接的软件实例、以避免端口冲突。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!  

    感谢您的参与。 我仔细地遵循了这些指示。 多路复用器开关和 SOP 设置正确、我可以告诉您它是正确的、因为我安装了一台全新的计算机、只安装了 Clouod 代理、并使它与在线 uniflash 一起工作一次! 然后,第二天,不改变任何设置,它会再次给我同样的错误。 我甚至尝试重新安装 Windows、但它不再工作。 我在 Uniflash 上发现的一些奇怪行为是、自动检测到的电路板不是 IWR6843 (ISK-ODS)、而是 ICBOOST、每次我按 START 键时、它只是循环而不执行任何操作、因此我必须手动选择板。 并且尝试直接连接 IWR 板(没有 ICBOOST)无法检测到任何情况(当然是在更改多路复用开关之后)。 也许这是一个值得关注的东西吗? 附加了显示开关状态的评估板 、分别位于刷写模式和 Uniflash 主页。

    也许您可以进一步帮助我进行故障排除。  

    提前感谢、

    康斯坦丁  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还在为您寻找这件事,请给我更多的时间来回到你, 24-48小时。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出于上述所有原因、我建议不要使用自动检测功能。 始终在搜索栏中键入芯片名称并从中选择。 例如、如果使用 ICBOOST + ISK、我只需在搜索栏中键入"IWR6843"并从中选择器件。 事实证明、这将更加可靠。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出于上述原因,我建议您不要使用自动检测功能。 始终键入 c
    的名称

    是的、这就是我正在使用的、因为自动检测模式什么都不做... 我应该选择带有黑色芯片符号的 IWR6843、还是带有 IWR6843ISK 开发套件符号的 IWR6843? 无论哪种方法都不起作用、但只是为了排除一些变量?

    我只是尝试从 CCS 中检测到电路板、但根本无法正常工作。 在器件管理器中检测到电路板、但 CCS 给出错误、即未连接电路板。 您是否有任何其他可能的解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 如果我使用的是 ISK、我要在下拉菜单中选择 IWR6843ISK。

    请在设备管理器中共享该设备的图片。  

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我们可以清楚地知道、您是否尝试过单独刷写 ISK 和 ISK + ICBOOST (均采用正确的 硬件配置)?  

    您是否在本地安装了 UniFlash、而不是使用云代理? 您是否遵循了此 闪存指南

    因此、我可以进一步诊断您的问题、我将为您提供有关您的后续逐步流程的更多信息和图像、以便我能够识别可能发生错误的位置。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!  

    TL; DR: IWR6843独立工作完美无瑕,与 ICBOOST 连接,它不可能是闪存软件。

    好的、我已经再次完成了每个步骤、将它们写下来:

    IWR6843ISK-ODS 独立:

    多路复用器开关处于刷写模式 (PIC.1)

    2.连接 USB 电缆

    主题。  查看 DSLite.exe 是否在任务管理器中运行并将其终止(可能在先前的闪存中运行)

    3.打开 uniflash 应用程序/在线(不能同时打开)

    4.手动选择 IWR6843 (芯片)或 IWR6843ISK (DevKit)

    -都工作,在线和离线版本

    - Uniflash 没有自动检测任何内容

    4.加载 xwr68xx_demo.bin

    5.将 COM 端口设置为增强型端口  

    6.按"重置"按钮

    7.按 "加载图像"

    8:控制台输出消息:

    -->擦除存储器[SLFAHS]

    ...

    [成功]程序加载成功完成。

    9:快乐!


    连接 IBOOOST:

    多路复用器开关处于刷写模式(PIC.2)

    2.连接 USB 电缆,然后连接电源电缆

    主题。  查看 DSLite.exe 是否在任务管理器中运行并将其终止(可能在先前的闪存中运行)

    3.打开 uniflash 应用程序/在线(不能同时打开)

    4.手动选择 IWR6843 (芯片)或 IWR6843ISK (DevKit)

    -既不工作,在线和离线版本

    -检测到 Uniflash:

    器件: MMWAVEICBOOST
    序列号: R0081038

    4.加载 xwr68xx_demo.bin

    5.将 COM 端口设置为"Application/User UART"

    6.按"重置"按钮

    -已尝试 ICBOOST 上的 NRST 按钮,重置 IWR 和两者

    7.按 "加载图像"

    8:控制台输出消息:

    "设置中断信号"

    (20秒 等待时间。 我同时尝试监视 COM 端口、似乎尝试建立连接、但每隔2-3秒失败一次。 向下、向上、超时、... 见附件一)

     9. PIC.3

    我心里有一些问题:

    -是否可以确定60针连接器是否存在检测问题?

    -是否有可能找到 ICBOOST 是否处于刷写模式?

    -有很多其他的旋钮和桥在两侧的板。 这些设置是否正确?

    我现在的工作不只在两个月之内,要找出这块板的问题。 是否有可能得到一个新的版本。 我真的没有更多的时间来放松 这个项目。  

    图1

    图2

    图3

    附件一:

    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS)向下 COM10

    IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS) UP STATUS_SUCCESS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00………………………… 20名 Com 10

    IRP_MJ_Read Down 2 COM10 155 2023年18月05日18:44:24 IRP_MJ_Read Up STATUS_TIMEOUT COM10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎已正确执行了所有步骤、并且您的硬件配置看起来也正确。 最后一个问题是、您的电源是否存在无法提供足够电流的情况? 这种情况不太可能发生、但可能发生。 此外、请确保仅在 ICBOOST 上按 RESET、在 ICBOOST 之后绝不在 ISK 上(因为这样会中断 XDS 连接)。  

    我将通过此主题联系客户服务部门、以作为 更换 ICBOOST 的有效请求的证据。

    此致、
    卢克