This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:在 Jetson nano 上部署

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1243926/awr1443boost-deployment-on-jetson-nano

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

你(们)好!

我想使用 AWR1443BOOST 捕获原始 RAD 或距离-角度-多普勒数据、并在 Jetson nano 上进行最后部署。 我知道不可能只通过 AWR1443BOOST 和 Jetson nano 直接实现这一目标。

现在我有两个选项:1)将 AWR1443BOOST 与 DCA1000EVM 连接、然后连接到 Jetson nano。 2)将 AWR1443BOOST 与 Farnell DFR0982连接,该产品可以看作是一台小型 Windows 10计算机。 然后连接到 Jetson nano。

您能不能就哪一种方法可以实现给我一些建议?

此致!

崔新源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyuan:

    如果  Farnell DFR0982支持 LVDS、则应该是可行的。 您必须 自行配置该板。
    您无法对 DCA1000EVM 进行编程以供自定义使用。 我不确定您计划如何将 Jetson 连接到 DCA1000EVM。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    顺便说一下、您是否知道如何检查 Farnell DFR0982是否支持 LVDS? 我在他们的网站上没有找到任何关于这一点的信息。

    此致!

    新源市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyuan:

    您必须联系他们获取此信息。 我们不能对此发表评论、

    此致、
    Saswat Kumar