This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-DFP:Linux 支持

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1244163/mmwave-dfp-linux-support

器件型号:MMWAVE-DFP
主题中讨论的其他器件:MMWCAS-DSP-EVM、MMWCAS-RF-EVM

TI 团队向您问好

我希望在不使用 mmWave Studio 的情况下从雷达芯片(MMWCAS-RF-EVM 以及 MMWCAS-DSP-EVM)捕获信号。 在 Windows 系统中、我将在编译器中 mmwavelink_example.exe 由 TI 在  C:\ti\mmwave_dfp_02_04_00\ti\examples\mmWaveLink_Cascade 目录中提供。 该文件使用 Windows 库  

#include <windows.h>

我想问的是、我可以通过什么方法在 Linux 系统中运行可执行文件? 我知道 mmWave Studio 仅适用于 Windows、但有人可以指导我如何运行可执行文件或编译和运行  mmw_example.c 同一文件夹中提供的源代码脚本?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ambuj、您好!

    毫米波 DFP 不直接支持 Linux。  为该项目提供了一个 Visual Studio 解决方案。 如果可以实现 Linux 构建、请参阅其他在线资源。

    此致、

    考希克