This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM94022:V-t 传输表的最小值/最大值?

Guru**** 671890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1245508/lm94022-min-max-value-for-the-v-t-transfer-table

器件型号:LM94022

团队、

我们在数据表中提供:
 第5页的温度精度、以°C 为单位。
 表2第10页中的 V-t (典型值)传递函数。

但与第5页给出的精确度相对应的传输表的最小值/最大值是多少?
-如何计算或估算表2中每个°C 温度的最小/最大电压值?

仅供参考- LM9403X-DESIGNAID-CALC 指向无效链。
但是、它应该与表2相同、但采用 Excel 格式。 对吧?

提前感谢、

A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anber、

    我们未在传输表中显示最小值/最大值。  您可以通过使用 GS0/GS1的精度规格和温度范围、将最小值/最大值与典型值相加。  在第8.1.1节中还有关于传递函数的详细信息。   

    我没有看到 Excel 计算器的链接损坏。  我也将其附在此处。

      e2e.ti.com/.../snia018a.zip