请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP461 主题中讨论的其他器件: TMP116
您好、支持团队
我们是否为具有集成4K 位 EEPROM 的 DDR4温度传感器提供存储器模块解决方案?
TMP116的更多信息? TMP461中实现?
如有任何建议、请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.