This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP461:是否有替代 Renesas TSE2004GB2C0的温度解决方案

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP461, TMP116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1245340/tmp461-do-we-have-temp-solution-to-replace-renesas-tse2004gb2c0

器件型号:TMP461
主题中讨论的其他器件: TMP116

您好、支持团队

我们是否为具有集成4K 位 EEPROM 的 DDR4温度传感器提供存储器模块解决方案?

TMP116的更多信息? TMP461中实现?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    感谢您与我们联系。 遗憾的是、我们的产品系列中没有带集成4Kbit EEPROM 的 DDR4温度传感器、用于存储器模块解决方案。 我们最接近的匹配项是 TMP139 ,这是一个 JEDEC DDR5温度传感器,它没有 EEPROM。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我们。