This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:相同输入的 HWA 输出总是不同。

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1241644/awrl6432boost-hwa-output-is-always-different-for-same-input

器件型号:AWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:AWRL6432

大家好、

我们使用的是 MMWAVE_L_SDK_05_01_00_04和 awrl6432电路板。 我们添加了多普勒 proc DPU、其 HWA 配置与 MMWAVE_SDK_03_05_00_04完全相同(没有交替模式)。 我们正在使用 HAP_MEM_BANK0+0x2000作为输入、使用 HAP_MEM_BANK3作为 中间数据、使用 HAP_MEM_BANK2作为 输出。  我们多次馈送同一个雷达立方体、并为每次迭代收集 det-matrix。 尽管我们正在注入相同的1DFFT、但 det-matrix 在每次迭代中是不同的。 以下是有倍频程的观察结果。

请在这里帮助我们,为什么我们为同一个1dFFT 有不同的 det-matrix。 提前感谢。

此致

M·吉里什·维伦德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    您可以考虑的一件事是消除将在执行 FFT 之前使用的所有相关存储器、并检查输出是否保持不变。  

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang Yang:

    我检查了,在用零填充 Rcube 内存后,所有的元素内的点阵都是零。 但是,当我加载任何其他的立方体,每次我得到不同的 det 矩阵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Zigang 今天不在办公室、我将转发给另一位团队成员、Zigang 将于周五返回。

    谢谢!

    安吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    实际上、我们在最近的 SDK 版本中具有多普勒 DPU。  如果您下载  MMWave_L_SDK_05_02_00_02、您将能够在以下位置找到它:

    C:\ti\mmwave_L_sdk_05_02_00_02\source\datapath\dpu\dopplerproc

    最新的工具箱中还有使用距离多普勒输出的手势演示。  但是、您可能需要修复一个 ccsspec 错误。   

    e2e.ti.com/.../faq-iwrl6432-gesture-recognition-demo-fails-to-build

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zigang

    我懂了。  但我们必须使用5.1L SDK 来满足我们的要求、并尝试了解为什么出现这个问题。 发生这种情况的原因是什么?
    请帮助我们。

    此致
    M·吉里什·维伦德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    抱歉、我们真的无法帮助进行调试。  我建议您尝试以下方法之一。  

    1) 1)复制多普勒 DPU 并集成到您的系统中。  

    2) 2)比较实现细节以查看是否存在任何问题。   

    此致!

    自贡