This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:能&&# 39;不能通过 XDS200读取 PGA900的存储器

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900, PGA970, USB2ANY, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1243601/pga900-can-t-read-the-memory-of-pga900-through-xds200

器件型号:PGA900
主题中讨论的其他器件: PGA970USB2ANYUNIFLASH

您好:

最近、我们通过 XDS200将固件下载到带 PGA900的电路板上、发现1个电路板无法读取内存、另外49个电路板没问题。 我们尝试了几次,仍然没有使用。

我检查了 AVDD 和 DVDD 的电压、AVDD 的电压 约为3V、DVDD 的电压 约为1.9V。 我认为没关系。

我不知道原因。

我想知道任何其他原因会导致这个问题吗?

期待您的回复。

谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    错误消息是什么? 我看到的最常见情况是器件卡在复位状态、需要将 MCU_INTERFACE 改回 MCU 模式、而不是复位状态。

    另一个原因是发生了 FRAM 奇偶校验错误。 您可以从 FRAM_STATUS 寄存器读取并查看是否设置了该位。 有时在将固件编程到器件中后会发生这种情况。

    您能否通过 I2C 与器件通信? 如果您拥有 EVM 和 USB2ANY、则可以将 SPI 引脚连接到 PGA970 SPI 引脚并使用 GUI 进行通信。 我会读取所有状态寄存器以检查是否有线索  

    此致!

    -科尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole:

    感谢您的答复。

    没有其它错误信息。 我无法通过 Uniflash 通过 XDS200读取存储器 、也无法将固件编程到器件中(通过 SWD)。

      是否可以通过 I2C 与器件通信?  我们需要检查。 但根据之前的 经验、 我认为这 可能不是。

    谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    如果没有得到错误消息、则说明从根本上来说是错误的。

    让我们确保您具有调试器的正确设置。 请查看下面的正确设置:

    这是有关无法从器件读取数据时会发生什么情况的典型错误消息。

    除非你说每一个看起来都很好,你只能得到??? 每个位置的存储器组中存储了多少数据。

    请注意、我使用的是 Uniflash 的浏览器版本、不建议使用任何较旧的本地版本的软件。

    此致!

    -科尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole:

    Uniflash 的设置如下图片,当我点击 "读取目标设备", 没有显示任何错误消息,它只是显示加载.

    我 使用 Uniflash 的桌面版本 。 我、uniflash 的版本和连接 XDS200没有问题、因为我们使用相同版本的 μ m 设置和 xds200对许多 PGA900进行了编程。

    谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    感谢您的讲解。 很遗憾、我以前没有听说过这个问题。

    您能否转到程序选项卡并尝试根据某个.hex 文件验证相应的值? hex 文件不需要与器件中已有的内容匹配、我们只需要查看它是否会在另一页引发错误或被卡住。   

    此外、器件未通电时是否可以检查这些引脚的阻抗? 我们应该确保它不会以某种方式损坏。

    此致!

    -科尔