主题中讨论的其他器件: PGA970、 USB2ANY、 UNIFLASH
您好:
最近、我们通过 XDS200将固件下载到带 PGA900的电路板上、发现1个电路板无法读取内存、另外49个电路板没问题。 我们尝试了几次,仍然没有使用。
我检查了 AVDD 和 DVDD 的电压、AVDD 的电压 约为3V、DVDD 的电压 约为1.9V。 我认为没关系。
我不知道原因。
我想知道任何其他原因会导致这个问题吗?
期待您的回复。
谢谢、此致!
金
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
最近、我们通过 XDS200将固件下载到带 PGA900的电路板上、发现1个电路板无法读取内存、另外49个电路板没问题。 我们尝试了几次,仍然没有使用。
我检查了 AVDD 和 DVDD 的电压、AVDD 的电压 约为3V、DVDD 的电压 约为1.9V。 我认为没关系。
我不知道原因。
我想知道任何其他原因会导致这个问题吗?
期待您的回复。
谢谢、此致!
金
您好、Kim、
错误消息是什么? 我看到的最常见情况是器件卡在复位状态、需要将 MCU_INTERFACE 改回 MCU 模式、而不是复位状态。
另一个原因是发生了 FRAM 奇偶校验错误。 您可以从 FRAM_STATUS 寄存器读取并查看是否设置了该位。 有时在将固件编程到器件中后会发生这种情况。
您能否通过 I2C 与器件通信? 如果您拥有 EVM 和 USB2ANY、则可以将 SPI 引脚连接到 PGA970 SPI 引脚并使用 GUI 进行通信。 我会读取所有状态寄存器以检查是否有线索
此致!
-科尔
您好、Kim、
如果没有得到错误消息、则说明从根本上来说是错误的。
让我们确保您具有调试器的正确设置。 请查看下面的正确设置:
这是有关无法从器件读取数据时会发生什么情况的典型错误消息。
除非你说每一个看起来都很好,你只能得到??? 每个位置的存储器组中存储了多少数据。
请注意、我使用的是 Uniflash 的浏览器版本、不建议使用任何较旧的本地版本的软件。
此致!
-科尔