This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:散热焊盘位置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR6843AOP, AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1233984/awr1843aop-thermal-pad-position

器件型号:AWR1843AOP
主题中讨论的其他器件: AWR6843AOP

Hallo Expert ,

我的客户使用了 AWR1843AOP、

他们发现样片和随附数据表中散热焊盘的位置不同。

数据表中是否存在错误?

https://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/awr1843aop.pdf

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/awr1843aop.pdf

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表显示的是上视图、而您的照片显示的是下视图、因此位置是镜像的。 数据表显示了正确的位置。

    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    感谢您的回复。

    请确认日期表上第88页,我认为这是顶视图。

    但 您在下面提到了(焊盘图形视图)是顶视图、

    但引脚顺序彼此之间不同。

    您能告诉我哪一项是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、  

    我想 知道散热焊盘的正确位置和尺寸。

    此外、我在 AWR6843AOP 上发现了相同的问题。

    您是否还可以分享您对 AWR6843AOP 的看法?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看得更近一点、它确实显示数据表图是自下而上的图、这意味着数据表中散热垫的位置与器件不匹配。 我需要检查如何修复它。

    同时、我建议客户遵循与 AWR1843AoPEVM 相同的覆铜和焊锡膏实施方案:

    https://www.ti.com/tool/AWR1843AOPEVM#design-files

    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

     似乎也参考数据表创建了 AWR1843AOP 评估板的设计文件。
    散热垫的电阻和面罩的位置在左右两侧未对齐。
    客户  制造的 PCB 参考设计文件。

    另一方面、AWR6843AOP 评估板设计没有左向右移位(中心位置)。
    如果人们按原样创建数据、数据将会有一点偏离 。


    请您尽快更正数据表并提交勘误表。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akira -  

    感谢这些建议,我们将在对这些文件进行的下次更新时考虑这些建议。