This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:LDC1614 EVM GUI 和 Excel 中显示的数据点数与计时器测得的时间不一致。

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614, LDC1614EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1243944/ldc1614-the-number-of-data-points-displayed-in-the-ldc1614-evm-gui-and-excel-is-inconsistent-with-the-time-measured-by-the-timer

器件型号:LDC1614

我是台湾的一名学生、我买了您的 LDC1614。 但是、我对输出到 Excel 的检测点有问题。 正常条件下、根据 EVM GUI 上的采样率设置的检测点可以计算我在检测过程中花费的时间。 同时、我还保留了手机计时器的时间。 我有与计算和计时不同的时间、差异不能是人为错误造成的、因为它们相隔6秒。 我将我的测量值发布在下图中。

在这种情况下、我使用100ms 的采样率和150s 的计时。 正常情况下、我会收到1500个数据点、但在 GUI 和 Excel 上只有1401个数据点。 我尝试了很多次、仍然得到相同的误差。 我不知道问题是什么、因此我以前使用中文 E2E。 那里的工程师告诉我、我应该按照此回复 https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1033319/ldc1314evm-evm-gui-sampling-time/3821026?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LDC1614EVM%252525252520Add%252525252520sample%252525252520to%252525252520graph%252525252520every#3821026的步骤操作

在本文中、他们提到" 如果记录的样本的时序对于您使用 EVM 进行测试而言至关重要、则最好使用较旧的固件或采用其他采样方法(直接与 MSP 交互、创建您自己的固件、 或使用外部控制器)。 "但我不知道该怎么做。 可以帮帮我吗?

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉您遇到此问题。 我还有一些关于 GUI 数据收集问题的问题:  

    • 您能否共享您的数据图配置设置?  
    • Excel 中样本之间的时序是否仍然显示为100ms?  
    • 是否在数据收集停止后立即打开 Excel 文件? 如果是、如果您在打开文件之前等待一分钟、问题是否仍然存在?  
      • 我只是想知道这是否是数据滞留在缓冲区中无法完全写入文件的问题。  
    • 最后、如果您在 Excel 中绘制数据、该图是否与 GUI 中的图类似? 在图表的开头还是结尾都缺少数据?  

    关于末尾的问题、以下是有关不同选项的更多详细信息:  

    • 对于固件更新、可以使用感应解决方案 GUI 来更新 EVM 的固件。 LDC1614EVM 修订版 A 和修订版 B 的固件随感应解决方案 GUI 一起安装、因此您只需将固件更新程序定向到正确的文件。 默认情况下、固件文件存储在以下位置: C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.10.0\EVM Firmware。 这可能会发生变化、具体取决于感应解决方案 GUI 的安装位置。  
    • 为了创建您自己的固件、您需要使用 Code Composer Studio 在 EVM 上对 MSP430进行编程、以便以所需的速率采样并将其传送回计算机。 基本上、您只需配置 LDC1614并根据需要频繁地采集样本、然后再通过 USB 将样本发送到计算机以供记录。  
    • 为了直接与 MSP 交互、我们可以通过以下链接获得有关编写 python 脚本来处理此问题的信息:  
    • 如果使用外部控制器、则需要熟悉支持 I2C 的东西。 我过去见过 Arduino 或 Analog Discovery 模块用于此用途。 然后、您可以将外部控制器直接连接到 LDC1614EVM 的 I2C 引脚、不要使用板的 MSP 部分。  

    此致、  

    贾斯汀·比格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的设置。

    1.关于

    • Excel 中样本之间的时序是否仍然显示为100ms?

      此问题、我在 Excel 中找不到此信息。

    2.关于

    • 是否在数据收集停止后立即打开 Excel 文件? 如果是、如果您在打开文件之前等待一分钟、问题是否仍然存在?

      这个问题、我将进行测试。

    3.关于

    • 最后、如果您在 Excel 中绘制数据、该图是否与 GUI 中的图类似? 在图表的开头还是结尾都缺少数据?  

      该问题的答案是、由 Excel 中的数据完成的图形与 GUI 中的图形相同。 此外、Excel 和 GUI 中的第一个要点是     

      同样、最后一点也是一样的。

    4.关于您提供的意见,我很高兴看到这些详细的解释和描述。 我会试一下、但起源问题仍然需要解决、

      答疑解难。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供的信息。 一般而言、更新图形而不是保存数据似乎更多是一个问题。 如果您将新数据采样率从每100ms 更改为 EVM Output Rate、那么配置中显示的采样率是多少?

    谢谢!  

    贾斯汀·比格尔