This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:Linux 驱动程序或示例代码

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA460, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1246448/pga460-linux-driver-or-sample-code

器件型号:PGA460
Thread 中讨论的其他器件: Energia

您好!

PGA460是否具有 Linux 驱动程序或示例代码?

 如果有人靠近器件、我的客户对 PGA460等感到很感兴趣。

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您在传感器论坛发帖!

    我们有一个可在以下位置下载的 Energia 示例代码: https://www.ti.com/lit/zip/slac741

    其中有几个不同的示例、您应该会发现这些示例很有用。 我通常建议最初使用 EVM、因为 GUI 可帮助您了解/可视化器件中的一些不同设置。

    我希望这有助于我知道是否有其他问题!

    此致!

    艾萨克