This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:采集原始 ADC 数据

Guru**** 681440 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, AWR1843BOOST, AWR1443
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1246799/awr1443boost-capture-raw-adc-data

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1843BOOSTAWR1443

你(们)好!

我想使用 AWR1443BOOST 捕获原始 RAD 或距离-角度-多普勒数据。 请问是否只能使用此电路板和 PC 实现? 我不关心 采样速度、每秒可能有1或2帧可以。

此致!

崔新源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了采集原始数据、您需要一个 DCA1000采集卡。 无法仅使用 AWR1443BOOST EVM 采集原始数据。

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的信息。 顺便说一下、我成功地使用毫米波演示可视化工具来显示实时范围-角度和距离-多普勒地图。 我是否有办法保存这些实时数据? 这些距离-角度-多普勒数据也很好。

    此致!

    新源市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的 Visualizer 的版本是什么?

    某些版本的可视化工具具有记录功能。 但遗憾的是、我们提供的脚本仅用于解析 AWR1843BOOST OOB 演示的输出。

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用版本2.1.0。 链接如下: dev.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、正如您在"Plots"选项卡中看到的、有一个"record start"按钮。

    因此、您应该能够记录输出数据。 但是、正如我提到的、SDK 中没有为此版本提供解析脚本。 但一些论坛成员在过去开发了解析脚本。

    请参阅

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1037954/awr1443boost-deal-with-recorded-dat-file-at-1443-using-mmwave_demo_visualizer

    请按如下方式使用 google 站点搜索查找其他类似主题

    网站 e2e.ti.com awr1443录制

    谢谢!

    塞萨尔