请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP91300 您好!
在该图中、LOAD1是微控制器的输出、LOAD2网络连接到微控制器引脚。
我的主要关注点是在没有微控制器的情况下焊接所有元件。 给电路板加电、但点 LOAD2电压为11.8V。 我还要在 TINA_TI 中仿真相同的电路并获得相同的结果。
这是正常的吗?
因为控制器引脚的最大电压为4.4伏。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在该图中、LOAD1是微控制器的输出、LOAD2网络连接到微控制器引脚。
我的主要关注点是在没有微控制器的情况下焊接所有元件。 给电路板加电、但点 LOAD2电压为11.8V。 我还要在 TINA_TI 中仿真相同的电路并获得相同的结果。
这是正常的吗?
因为控制器引脚的最大电压为4.4伏。