大家好!
我正在尝试设计三相电动汽车充电器电路、因此需要在设计中添加接地检测和泄漏检测功能。
我搜索了网络并找到了 AFE3010 IC、并在数据表中查看了其参考原理图。 关于这一点、我想更改一些元件等、以便使其与三相400Vac 系统兼容(当然、如果可以)。
如果无法使用此 IC 实现3ph 系统、您会发现、如果您指出不同的 IC 或不同的设计、这会非常有用。
还随附了一份220VAC 的 Excel 工作表、弱指南以了解 Peter Iliya 在以下主题中共享的参考原理图。
AFE3010-BOM_5F00_calculations.xlsx
我需要一些帮助有关我的这次冒险:)
提前感谢。