主题中讨论的其他器件:AWR1843AOP、AWR1843
您好!
我试图 让两个 AWR1843在同步模式下工作、但存在一些问题。我想知道有关某些 AWR1843之间帧同步的所有信息(它与级联不同)。
我只能这样做:
- 我修改 ms_main.c 函数"void MmwDemo_mssInitTask (UArg arg0、UArg arg1)"中的代码、如下所示:
Pinmux_set_OverrideCtrl (SOC_XWR18XX_PINP4_PADBB、PINMUX_OUTEN_RETAIN_HW_CTRL、PINMUX_INPEN_RETAIN_HW_CTRL);
Pinmux_Set_FuncSel (SOC_XWR18XX_PINP4_PADBB、SOC_XWR18XX_PINP4_PADBBBB_SYNC_OUT);//将 PADBA 设置 为 SYNC_OUT 模式
我也尝试这种方式:
Pinmux_set_OverrideCtrl (SOC_XWR18XX_PING13_PADBC、PINMUX_OUTEN_RETAIN_HW_CTRL、PINMUX_INPEN_RETAIN_HW_CTRL);
Pinmux_set_FuncSel (SOC_XWR18XX_PING13_PADBC、SOC_XWR18XX_PING13_PADBC_SYNC_OUT);//将 PADBC 设置 为 SYNC_OUT 模式
重新编译项目并将其刷写到我的板中。
通过 UART 配置电路板。 config 命令为
sensorStop
FlushCfg
dfeDataOutputMode 1
通道配置15 1 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg -1 0 1 1
profileCfg 0 77 10 5 40 0 0 99.987 3 256 8000 0 36
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
frameCfg 0 2 0 25 1 0
低功耗0 1
guiMonitor 1 1 0 0
cfarCfg 1 4 1 1 2 8 2 350 30 2 0 5 50 0.5
dbscanCfg 4 4 13 20 3 256
sensorStart
4.电路板在单板模式下工作时、可以正常工作。 此时 frameCfg 如下所示:
frameCfg 0 2 0 25 1 0
但无法在相应的引脚上测量同步信号。
5.引脚连接关系如下图所示:
我使用的示波器是 Tektronix TBS1102C、采样频率设置为1GHz、带宽为全带宽、并且触发方法为上升沿触发器。
如有任何其他有用信息、我们也将不胜感激。 非常感谢您的帮助!