This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:A/C 版本的 SW 和规格差异

Guru**** 1558255 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75C, TMP75
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1246841/tmp75-sw-and-spec-difference-between-a-c-version

器件型号:TMP75

大家好、

TMP75AIDR 和 TMP75CID 之间是否有任何软件差异?

它们是否可以互相替代?

感谢您的支持和时间。

达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    感谢您在传感器论坛发帖。

    是的、TMP75和 TMP75C 之间的寄存器结构存在一些差异、如下表所示。

    • 尽管 TMP75的故障队列选项为1、2、3和4个故障、但配置寄存器的5个 LSB 对于每个器件(FQ、POL、TM 和 SD)都是相同的、而 TMP75C 的故障队列选项为1、2、4和6个故障。
    • TMP75的转换器分辨率位 R1和 R0可实现9至12位的温度分辨率;TMP75C 没有此功能、但具有12位的固定分辨率。
    • 两个器件在单次触发模式下的运行方式也不同-有关更多信息、请参阅每个数据表的单次触发模式部分。

    两个器件都在默认模式下使用连续转换。 TMP75C 的典型转换速率为12Hz、因此、如果使用连续转换模式、则必须更改 FW 以反映 TMP75 37Hz 的默认典型转换时序的这种变化。

    TMP75 TMP75C
    指针寄存器
    配置寄存器

    此致、

    杰西