This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100:TMCS 是否可用于测量 DC800V 电流?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1247682/tmcs1100-can-tmcs-be-used-to-measure-dc800v-current

器件型号:TMCS1100

大家好、

TMCS 是否可用于测量 DC800V 电流? 如果不能、 还有其他解决方案吗? THX  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    遗憾的是、该器件的额定工作电压仅为600V。 器件可以在更高的电压下工作、但如图9-1 (对于交流测试、而不是直流测试)所示、工作电压的增加通常会导致产品寿命缩短和故障次数增加。 此外、由于我们的速率最高只能达到600V、800V 将超出 TI 建议的规格、因此无法保证器件的性能符合数据表规格。 我们很快就会发布一些即将推出的器件、这些器件将升级工作电压能力以及电流测量幅度。