This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:当使用场景是打开电灯或从黑暗的地方移到明亮的地方时、可以感应到该芯片吗?

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001, OPT3002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1247848/opt3001-can-this-chip-be-sensed-when-the-usage-scenario-is-to-turn-on-the-light-or-move-from-a-dark-place-to-a-bright-place

器件型号:OPT3001
主题中讨论的其他器件: OPT3002

当使用场景是打开电灯或从黑暗的地方移到明亮的地方时、能否感应到该芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、是的、OPT3001可用于此应用。 OPT3001可测量可见光的强度、传感器的光谱响应与人眼的视觉响应紧密匹配、并具有显著的不模糊抑制能力。

    根据您的应用、您可能需要查看 OPT3002。 OPT3002是一款具有宽带宽的超低功耗器件。  

    您可以浏览 如何为您的系统选择环境光传感器 应用手册、以更好地了解我们提供的不同光传感器产品。

    哈伦