This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001-Q1:在转换完成前读取结果

Guru**** 1641220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1247751/opt3001-q1-read-result-before-conversion-is-complete

器件型号:OPT3001-Q1

大家好、

如果在 转换完成之前读取结果、是否存在阻止 I2C 的风险?

客户将 转换时间设置为100ms、系统将每100ms 轮询 RESULT 寄存器(0x0)一次。 有任何风险?

B&R

利加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lijia:

    在器件转换期间、可以读取结果寄存器。 器件将继续正常运行。

    谢谢!

    B·埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    如果 转换未完成、预期的数据是什么?  是否全部为零或上次转换的数据?

    B&R

    利加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lijia:

    如果器件刚刚启动、则为0。 如果一个转换已经发生、它将为最后一次转换的数据。

    谢谢!

    B·埃利奥特